请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FLYBUCK-FLYACK-ENTID-CALC 主题中讨论的其他器件:LM5155、 LM5156
大家好、我们想知道是否有适合反激式拓扑直流/直流转换器设计的控制器和电路或计算器可以满足以下要求?
直流输入:12V,典型值(+/-5%)
输出功率: 100W
输出: 310 v–330v
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我们想知道是否有适合反激式拓扑直流/直流转换器设计的控制器和电路或计算器可以满足以下要求?
直流输入:12V,典型值(+/-5%)
输出功率: 100W
输出: 310 v–330v
此致
您好、Diego、
感谢您使用 E2E 论坛、对于您的查询、我认为 LM5155/56非常合适、您可以在 ti.com/product/LM5156上查看器件及其快速入门计算器。
此外、您还可以在我们的 TI 参考设计网站 https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?vinmin=11.4&vinmax=12.6,1200.00&iout=0.30000000000000004&vout=330&isolated=Non-Isolated 上根据您的设计规格检查参考设计
最后 、https://www.ti.com/tool/PMP20212 参考设计似乎具有类似的规格。
希望这对您有所帮助。
祝你一切顺利。
BR、
Haroon