This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A74:VIN 的最大 ROC

Guru**** 2927940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129598/tps7a74-maximum-roc-of-vin

器件型号:TPS7A74

您好的支持团队、

当 VIN 和 BIAS 是同一电源时、这是一个问题。
例如、如果提供5V 电压、则 VIN 的最大 ROC 将为4.9V。
因为"VIN = VBIAS - 0.1"。

考虑到这一点、我认为同一个电源不起作用。
请告诉我条件"VBIAS - 0.1"的必要性。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    我将对此进行研究。 我下周初会回来。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、
    感谢您的支持。

    您是否获得了调查结果?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    很抱歉耽误你的时间。 我一直在研究这一点、但我还不准备分享信息。 我明天会回来。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    我已经完成了审核。 支持 VBIAS = VIN 的情况;我们正在考虑是否可以清除 ROC 表中显示的差异。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、
    感谢你的答复。

    如果可能、请告诉我您想到的是哪种修复方法。

    此致、
    DIE-K