This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61372:将器件供电(Vin)与主升压功率流分离

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131692/tps61372-separating-device-powering-vin-from-main-boost-power-flow

器件型号:TPS61372

您好!

我想尝试使用  TPS61372、使移动电源电压低至1.2V 、同时保持 12V@0.3A 的稳定输出电压。

为此、我想将器件的输入电压(Vin)与主升压功率流分开。

VIN 将由外部低功耗5V 电源供电。 我仿真了它、输出稳定 在5V 而不是12V。

我注意到、在方框图中、Vin 用于控制输出电压、问题是是否有办法解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeev、

    我检查仿真模型、它没有 您提到的问题。

    请参阅此。

    e2e.ti.com/.../TPS61372_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.7z

    可以 将器件的输入电压(Vin)与主升压功率流分开。

    请将 EN 引脚连接到主电源流、或在上电后对其进行控制。

    当连接到 Vin 引脚时、电压可能不足以达到阈值 、并且  在上电之前可能会过早切换。

    谢谢  

    Fergus