This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4132:为高速 ADC 创建稳定且低噪声的 Vref

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: REF35, REF4132, LM4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131478/lm4132-creating-stable-and-low-noisy-vref-for-high-speed-adc

器件型号:LM4132
主题中讨论的其他器件:REF35REF4132

你(们)好

我有一个高速 ADC 设计(ADC 3669)、需要1.15的基准电压、为此我采用了一种高速 ADC EVK 方法、如下所示

请告诉我是否有其他替代办法或更好的办法(如果有的话),也请不要对我的办法发表评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shyam  

    您正在使用容差为1%的电阻分压器,这将导致基准电压误差大于2%。 您是否在进行内部初始校准?

    您使用1.15V 的具体原因是什么?  我们 即将发布 REF351200QDBVR、其基准电压为1.2V、初始精度为0.05%、温度系数为12ppm/C、峰间闪烁噪声为3.3ppm。  

    您能不能评论以下问题,我们可以提供最佳解决方案。  

    • 您能否确认 ADC 部件号、ADC366X。  
    • 信号链的 ENOB 是什么?温度变化是什么?  
    • VREF 的误差预算是多少?  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您能否确认 ADC 部件号、ADC366X。  
      • 它是 TI 的新 ADC、尚未发布、请回复我在私人邮件中共享的邮件 ID
    • 信号链的 ENOB 是什么?温度变化是什么?  
      • 目前不确定 ENOB、换句话说、高达2-3位的位错误是可以的、因为 ADC 是16位
    • VREF 的误差预算是多少?  
      • 大约50uV、我认为、  

    综上所述 、我可以用 REF35或 REF4132替换 LM4132 1.8V 输出

    唯一的问题是1.8V 版本缺货  

    请帮助进行正确配置、提供的样片或库存可供参考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shyam  

    感谢您提供相关信息。 让我们通过邮件更详细地讨论它。  

    此致

    Trailokya