This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62821:断电行为

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62821EVM-005, TPS62821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130655/tps62821-power-off-behavior

器件型号:TPS62821

您好,组

我的客户正在检查  TPS62821EVM-005的行为、并有关于断电行为的问题。  客户连接的 EVM 在输出端具有唯一的负载、 在输入端具有直流电源。 他没有修改 EVM 中的电路。

然后、在 Iout=90%的高负载条件下、Vout 下降一次、然后在输入电源关闭时再次上升、如以下附件所示。  

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files TPS62821EVM_2D00_005--Power-OFF-behavior.pptx


这种行为是否正常? 如果是、请告诉我 TPS62821为什么会这样运行?

 感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,山崎-圣

    - 我认为测试设置不正确。 这对我来说有点令人困惑...

    -如果 Vin=3.3V/5V、示波器图上的 Vin 读数与图上的刻度不符。

    - EN 引脚是外部连接的还是使用了 EVM 上的跳线? 如果使用了跳线、为什么 Vin 和 EN 在所有情况下都不具有相同的值?

    -3.3Vin 情况:您说 Vin 从3.3V 下降到0V。 从示波器图中可以看出、情况并不正确。  情况5Vin 也是如此。

    -对于较高的负载、Vin 似乎不稳定...

    -请按以下方式重复:

     VIN= 3.3V 或5V、 VOUTP= 1.8V、IOUT = 0.1A 和0.9A。 使用函数发生器从外部触发 EN 引脚。 这是绘制断电图的正确方法。 您将在数据表中看到示例。

    请分享更新后的示波器图。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Febin-San、

    当您向我指出时、当 EN 状态为 OFF (低电平)时、输出明显降低 至 0V  、如下链接所示。

    /resized-image/__size 1746x878/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/TPS62821_6E30FB96906ECB7A0B4E8A30797227602800_EN_9230_OFF_2900_.png


    客户在 Vin 从3.3V/5V 降至0V 时设置 EN=ON。 因为在 TPS62821 绝对最大额定值中、EN 引脚上的电压为0V 至6V 是可以接受的。 我不认为 TPS62821会损坏、即使 EN 电压(高达6V)大于 Vin 也是如此。  
    客户是否应避免在 EN 打开的情况下使用 VIN 0V? 客户表示可以像波形那样不稳定(/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files、196/6175.TPS62821EVM_2D00_005-断电行为.pptx)


    您的建议已被采纳。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 山崎-圣

    如果 Vin=0V、EN=High、我不会看到问题

    但是、如果 Vin 下降(通常小于2.2V)、则器件将进入 UVLO 状态。

    因此、如果您要测量断电期间的 Vout 放电、则必须将 EN 拉低且必须存在 Vin、否则输出放电无法正常工作。 我很困惑您尝试对该测量执行什么操作。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Febin-San、

    感谢您的评论。  我知道。  我将在断电期间与客户分享输出放电功能。

    此致、
    Akihisa Tamazaki