This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:使用 ucc256403A 替换 ucc256403:电路设计需要相应修改?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131552/ucc256403-repace-ucc256403-with-ucc256403a-circuit-design-need-to-be-modify-accordingly

器件型号:UCC256403

Hallo 专家、

由于 UCC256403短缺、我正在考虑将 UCC256403设计替换为 UCC256403A。 我的问题是、如果我在设计中放置了一个 ucc256403A、我是否需要  相应地修改设计?  有很多 Ucc256403参考设计,但我找不到采用 ucc256403A 的参考设计,您能否与 ucc256403A 共享参考设计?

非常感谢您。

善良的雷格勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了突发模式数据包大小外、403和403A 之间没有太大差异。 请参阅下面的截屏截图。

    您可以参考403参考设计。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    此致