This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:适用于24V 电池系统的 TVS 选择

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131679/lm7480-q1-tvs-selection-for-24-v-battery-systems

器件型号:LM7480-Q1

对于24V 电池系统的 TVS 选择、数据表第34页指出 TVS 的击穿电压应高于48V 跨接启动电压、48V 要求是如何产生的? 所有24V 电池供电的汽车系统都应高于此电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhirong、

    TVS 的击穿电压应高于48V 跨接启动电压、低于 LM7480x-Q1阳极和使能引脚的绝对最大额定值(70V)、并应承受65V 抑制负载突降。

    • 在24V 电池系统中、可能存在48V 跨接启动电压。 不建议在其击穿/钳位区域中运行 TVS、并且由于跳转启动类似于直流条件、 因此建议正侧的 TVS 的击穿电压大于48V。  
    • TVS 在系统中可能发生的所有瞬态期间的钳位电压应小于器件的绝对最大额定值70V。  

    希望我已经回答了你的问题。