This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:如何使用 BQSTUDIO 将新的.srec 文件上载到 bq27z561中

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27Z561, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124624/bqstudio-how-to-upload-fresh-srec-file-into-bq27z561-using-bqstudio

主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ27Z561EV2400
  • 器件型号:BQSTUDIO

HII、

如何使用 BQSTUDIO 将新的.srec 文件上载到 bq27z561中、有人能帮我吗?

由于某种原因、我已将监测计切换到 HDQ 模式、为了切换到 I2C 模式、我需要以某种方式重新上传新的.srec 文件。

当器 件未连接时、BQSTUDIO 中会显示黄金映像和编程选项、但一旦我连接器件、这些选项就不会显示、因此我无法将 srec 文件编程到 bq27x561中。

需要您的帮助。

谢谢、

Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试在未连接器件的情况下启动 BQStudio、然后在 BQStudio 启动后连接 IC 并为其加电。 这应允许您绕过不包含编程插件的自动检测的.bqz 文件。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    正如您所建议的、我尝试打开 BQStudio、使监测计保持断电状态。 此时、我能够看到编程插件。 但是、一旦我打开监测计电源、编程插件就会消失。

    我尝试保持自动刷新功能、这使编程插件保持原样、但尝试了编程、但每次都失败。

    我还尝试打开 BQStudio、同时将两者(监测计和 EVM 套件)保持在断电状态、然后打开两者、但仍然失败。

    我现在该怎么办?

    我正在使用 BQStudio 版本:1.3.111内部版本1-测试版本 (也尝试 使用1.3.111内部版本1-稳定版本)

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    如果出现这种情况、并且由于长时间处于 HDQ 模式而导致编程失败、则恐怕没有其他权变措施可以让监测计恢复到 I2C 模式。 我希望新固件可以从 EV2400的 PORT3以 HDQ 模式编程到器件、但遗憾的是、如果此步骤不起作用、则没有其他替代方法。 我建议订购新 IC 并将其焊接到您的 EVM 上。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。