This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:如何更改 BQ27Z561的化学 ID。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127329/bq27z561-how-to-change-chem-id-of-bq27z561

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

HII、

是否有人 可以在不使用 BQStudio (仅使用固件)的情况下帮助我更改 BQ27Z561电量监测计的 Chemistry ID?

 BQ27Z561的默认充电 ID 与我必须用于应用  的电池充电 ID 不匹配、因此我需要根据我的电池更改 BQ27Z561的充电 ID。 此外、我 不能每次使用 BQStudio 时都进行更改、因为 在现场/大规模生产中无法以这种方式更改、因此只能使用固件进行更改。

此外、在我不必使用 BQStudio 的情况下、也欢迎使用任何其他方法来实现相同功能。

您的建议将对我大有帮助。

谢谢、此致、

Parth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ChemID 的更改需要使用 bqStudio。 客户只需在获得新电池时更改 ChemID、并且该电池与他们已有的电池不兼容(为此、我们使用了 GPCCHEM 工具)。

     BQ27Z561的默认充电 ID 与我必须用于应用  的电池充电 ID 不匹配、因此我需要根据我的电池更改 BQ27Z561的充电 ID。

    我们始终建议客户在  执行学习周期并投入生产之前、使用我们的 GPCCHEM 工具获得匹配良好的 ChemID。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    那么、我是否必须使用 bqstudio 来更改  每个用于生产的 BQ27Z561 IC 中的化学 ID? 因为我的化学 ID 与我必须用于应用的电池不匹配。

    由于无法用于生产目的、是否没有其他方法可以更改化学 ID?

    请原谅我无法正确理解。

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    bqStudio 是唯一发布的用于更改 ChemID 的工具。  

    那么、我是否必须使用 bqstudio 来更改  每个用于生产的 BQ27Z561 IC 中的化学 ID?  

    您只需在 bqStudio 中对正确的 ChemID 进行一次编程、然后创建名为"Golden Image"的文件。 获得黄金映像后、只需在每个其他 bq27z561 IC 中加载黄金映像即可。  

    仅为了澄清、只有在客户确保以下内容后才能生成黄金映像:

    -右 ChemID 正用于电池化学物质
    -客户已调整所有配置以获得最佳的监测计精度
    -已在电路板上完成校准

    完成上述所有操作后、您可以生成黄金映像。 黄金映像是闪存流文件或.srec 文件、而不是.gg 文件。



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiii、

    感谢您的快速回复。

    目前、我将  BQ27Z561 EVM 套件与 BQSTUDIO 搭配使用、因此我可以直接选择在 IC 中加载黄金映像、但出于生产目的、如何使用 BQSTUDIO 在每个 IC 中加载黄金映像。 是否有任何特定的编程器/仿真器用于相同的器件。 如果是、则还请提供具有相同硬件连接。

    请提供使用 BQStudio 在所有 IC 中加载黄金映像的一些方式/步骤。

    谢谢、

    Parth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    请让我澄清一下。 bqStudio 用于开发过程、而不是用于生产。  

    我们没有用于生产过程的编程器或仿真器。 您可以从 bqStudio 获取黄金映像并导出 FlashStream 文件格式。 然后在此文件中、每个 IC 中都有通过总线执行的指令。 在执行所有指令后、您将拥有一个已编程的监测计、该监测计具有正确的固件和闪存数据配置。

    请阅读本应用手册中的第5章、以便通过主机(MCU)与监测计进行通信。

    https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf?ts=1661357771190&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27Z561

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    感谢您的澄清。

    我仍然对用于加载黄金映像的文件感到困惑。

    我有3个从 BQStudio 生成的 FileStream (.FS)文件、它们是 gm.fs、df.fs 和 bq.fs。

    因此、我只需要使用 gm.fs 文件将黄金映像加载到 IC 中、对吧?

    我不需要为黄金映像加载所有这3个文件(gm.fs、df.fs 和 bq.fs)、对吧?

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    gm.fs 用于 ROM 监测计、不适用于您的。

    您有两个选项:

    1- df.fs 文件、此文件仅包含配置文件

    2 - bq.fs、这个包含固件和配置。

    决定将取决于您是否升级了器件中的固件、以及是否需要所有 IC 中的升级版本。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法理解您对升级版本的答复的最后部分、请您详细说明一下。

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    当然、正如您在下面看到的、bq27z561有三个版本。 如果您最初升级了固件版本,则可以从 R1升级到 R2。  



    如果您没有在芯片上进行任何固件升级、则可以忽略"2- bq.fs"、此文件包含固件和配置。"  


    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。