This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC30-Q1:如何确定电流限制的 RILIMT

Guru**** 675280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131544/tps1hc30-q1-how-to-determine-rilimt-for-current-limit

器件型号:TPS1HC30-Q1

您好!  

问题1.
数据表的6.5电气特性中描述了 ICL。 ICL 测试条件分为:
・RILIM = GND
・RILIM =开路或超出范围
此外、ICL_LINPK 和 ICL_ENPS 的最大值和最小值由 ICL 指定。 ICL_ENPS 测试条件将 RILIM=7.15KΩ Ω 更改为71.5KΩ Ω、但 ICL 条件 RILIMT=GND 还是开路?


问题2.
数据表6.5 "电气特性"中对 KCL 进行了说明。
RILIM= KCL/ILIM、但我应该为 KCL 使用什么值?
数据表中典型应用中 KCL=90的原因是什么?

谢谢、
Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    对于问题1:

    电流限制引脚有多种配置:

    1) 1)如果使用电阻器连接、则电阻需要介于7.15k Ω 至71.5k Ω 之间、电流限制为 KCL/RLIM。 KCL 在下表中确定。 对于两者之间的任何值、您都可以使用线性内插。

    2) GND ILIM 引脚将为您提供典型的13A 电流限制。

    3) 3)如果引脚开路或电阻不在7.15k 和71.5k 之间、则典型值为5.5A。

    对于问题2:

    它应该是当 RLIM 为25k Ω 时的估计值、KCL 为90A*k Ω。 如果电阻根据上表而不同、则会有变化。

    请告诉我这是否清楚。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好

    感谢你的答复。

    [引用 userid="360103" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1131544/tps1hc30-Q1-how-the-detect-rilimt-for -currence-limit/4198152#4198152]rlim 为25k 欧姆时,KCL 为90*k 欧姆。 根据上表、如果电阻不同、则会有差异。

    在数据表中、我们使用 KCL=90 (A * kΩ)来确定 RLIM。 为什么?
    我想知道、对于 RLIN、我是否可以始终假设 KCL=90。
    此外、您说 KCL 可以使用线性插值、这话什么意思?

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    KCL 不是一个设定的数字-它取决于 RLIM。  由于范围接近90、我们从90的 KCL 开始。 假设您希望电流限制为4A、90/4 = 22.5k Ω 大致正确。 现在、您可以假设7.17k Ω 和25k Ω 之间的线性函数具有87.5至90KCL、而22.5k Ω 则 KCL 为89.6。 则实际电流限制为89.6/22.5=3.98A。 该示例使用了90作为近似值。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    您好