This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002C:自由运行情况下的同步电压采样

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002C, BQ2002F, BQ25303J, BQ25302, BQ25616, BQ25300, BQ25172, BQ2002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130612/bq2002c-synchronized-voltage-sampling-in-free-run-case

器件型号:BQ2002C
主题中讨论的其他器件: BQ2002FBQ25303JBQ25302BQ25616BQ25300BQ25172BQ2002

大家好、团队、

客户有疑问。 客户正在考虑评估 BQ2002C。
BQ2002C/E 数据表在第5页的同步电压采样中说明了以下内容。

"在 这些脉冲的下降沿对电压进行采样。 如果 脉冲之间的时间大于同步周期,电压 采样每17秒“自由运行”一次。 通过 对 57μs μ s 间隔的电压测量值求平均值来采集样本。 IC 在 PVD 模式下进行32次测量、 在 ΔV 模式下进行16次测量。 生成的采样周期 (分别为9.17和18.18ms)过滤以 55和109Hz 为中心的谐波。"

但是、这些值与下面的计算结果不匹配。
PVD = 57us x 32 = 1.818ms
    ΔV = 57us x 16 = 0.91ms

以下哪项是正确的?
电压570μs 是否相差1 μ m?  还是得到 的采样周期为0.91ms1.818ms


对于 BQ2002F、电压测量的间隔为570μs μ s。  那么 BQ2002C/E 也是570us?
请提供建议吗?

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa

    感谢您的提问。  

    BQ2002C 是20多年前开发的传统充电器。  此部件更昂贵、我们在支持其充电器方面的资源和经验也有限。 从长远看,供应可能是一个问题。

    请检查 BQ25300/BQ25302/BQ25303J 或 BQ25616是否符合您的要求? 它们是我们最新的1S 充电器、不需要主机控制、比 BQ2002C 更具成本效益。 BQ25300数据表的第4页对 BQ2530x 充电器的功能进行了比较。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike-San、

    客户使用2节 镍氢电池。  BQ25172是备选器  ΔV  件、但 BQ25172没有-m Ω 或 PVD 来终止充电、客户不接受、因此我没有选择引入 BQ2002系列。

    BQ2002C 的电压测量值是否570μs 分开?

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,山崎-圣

    我将与您联系、我们可以使用几周前有关此应用程序的原始电子邮件讨论继续处理此问题。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill-San、Mike-San、

    感谢您的支持。

    此致、
    Akihisa Tamazaki