This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524-Q1:推荐 PMIC

Guru**** 2519830 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524-Q1, TPS65266, TPS563900, TPS65400, TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130759/lp87524-q1-recommend-pmic

器件型号:LP87524-Q1
主题中讨论的其他器件: LP8758LP8752-Q1TPS65266TPS563900TPS65400TPS65265

您好、先生、

我的客户正在寻找一款4通道 PMIC 器件、它可以支持0.9V/2~3A、3.3V/3A、1.5V/1.5A 和1.8V/1.5A 的输出功率。

我可以向他推荐 LP87524-Q1吗? 或者有其他器件? 非 q 级器件也没关系。

由于4通道 PMIC 器件存在高成本问题、我还想为客户找到一个3 PMIC 器件、它可以支持0.9V/2~3A、3.3V/3A、1.5V/1.5A 等输出功率。 请告诉我一个器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您是否已查看 LP8758 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp8758-e0.pdf)?)这是非 Q 级、将会进行更多成本优化。

    BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我是否可以知道是否有另一个采用非 BGA 封装且温度范围高达105°C 的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    那么、我认为最合适的器件可能是我们产品线中的 LP8752-Q1。

    我找到了一个适合查看 https://www.ti.com/product/TPS65266的选项。

    BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您是指 LP8752x-Q1吗?

    TPS65266看起来不错、但工作温度范围仅高达85°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    是的、我是指 LP87524-Q1。 https://www.ti.com/product/LP87524-Q1

    只需注意、此器件基于 OTP、需要业务案例批准才能创建定制 OTP、或者客户可以使用可配置版本的器件。

    BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    明白了!

    我是否可以知道没有其他与 TPS65266功能类似的3通道 PMIC 器件、工作温度范围高于105°C。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我正在回答这个问题。  

    "BSR-MV 团队、您是否有与 TPS65266相近的器件?"

    您的最大输入电压是多少? 您是否正在寻找3个通道?  

     TPS65266的最大输入电压为7V、应处于 BSR LV 状态。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您的最大输入电压是多少? =>5.5V

    您是否正在寻找3个通道? =>是的、器件的工作温度可能高于105°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

    我能找到的最接近的是 TPS563900。 我认为这不符合您的要求。  

    由于您的 VIN 很低、我会尝试 BSR LV (低电压)、它们可能有一些东西。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TPS65266满足您的要求、请将其分配给 Lucia 以进行研究。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    TPS65266无法满足我的要求、工作温度未超过105°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry!

    您可以看一看 TPS65400。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    如果输出电流的要求是 0.9V/2~3A、3.3V/3A、1.5V/1.5A、TPS65266可能无法完全满足您的要求、因为它可以支持3/2A。 您可以看看可支持5/2A 的 TPS65265。 两种器件的建议工作结温为-40C - 125C。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚