This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000-Q1:ESD HBM 和 CDM

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131608/tps63000-q1-esd-hbm-and-cdm

器件型号:TPS63000-Q1

大家好、

 此汽车器件的 ESD HBM 和 CDM 是否 等于 非汽车器件? (如此  线程中所示)

感谢您的确认

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Marvin、

    对于汽车类要求、2000V HBM 和1000VCDM 就足够了。 Q1版本应该更高、4KV/1.5kV? 我不确定  

    是否有任何间隔要求?

    这是一个很旧的器件、我还没有从我们的系统中找到该器件的 ESD 数据。

    此致

    TAO