This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:可驱动 P 沟道 MOSFET

Guru**** 2505855 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130280/ucc27511-the-possibility-of-driving-p-channel-mosfet

器件型号:UCC27511

您好专家、

我的客户正在使用 UCC27511进行设计。  我的客户尝试将 UCC27511用作高侧栅极驱动器。

因此、UCC27511必须驱动 P 沟道 MOSFET。

UCC27511是否有可能驱动 P 沟道 MOSFET?

如果无法实现、您能否推荐任何可驱动 P 沟道 MOSFET 的栅极驱动器?

 

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke、

    我们的专家目前不在办公室、应在接下来的几天内与您联系。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题如何进行?
    此致、

    山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto San、您好!

    我们在这里有一个有关驱动 P 沟道 MOSFET的常见问题解答。 总之、当电压降至阈值以下时、我们驱动器的 UVLO 功能会将输出拉至 GND、这通常与 PMOS 所需的值相反。 我们有一个名为 LM5111-4的驱动 器、它支持用于 PMOS 的高 UVLO。 除了 UVLO 问题、任何驱动程序都应该可以正常工作。  

    还有其他用于驱动高侧开关的选项、例如半桥驱动器、电荷泵和浮动电源、它们都可用于驱动高侧 NMOS、而不是使用 PMOS。 这些通常更受欢迎、这就是为什么驱动 PMOS 的选项更少的原因。  

    无论如何、LM5111-4似乎是您的客户想要的。 请随时跟进任何其他问题。

    谢谢、

    Alex M.