请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54J061 主题中讨论的其他器件: TPS548B28
您好!
我对 TPS54J061和 TPS548B28也有相同的问题。 我认为他们有相同的答案,但如果不是,我可以单独发表一篇文章。
对于这两个器件、内部软启动的最小值为1ms、典型值为1.5ms。 不使用 CSS 时是否有定义的最大值? 本质上是在寻找内部软启动的容差。
谢谢、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.