This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:内部软启动容差

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54J061, TPS548B28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131371/tps54j061-internal-soft-start-tolerance

器件型号:TPS54J061
主题中讨论的其他器件: TPS548B28

您好!

我对 TPS54J061和 TPS548B28也有相同的问题。 我认为他们有相同的答案,但如果不是,我可以单独发表一篇文章。

对于这两个器件、内部软启动的最小值为1ms、典型值为1.5ms。 不使用 CSS 时是否有定义的最大值? 本质上是在寻找内部软启动的容差。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    根据我们掌握的数据(到目前为止)、最大值为1.75ms。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yitzhak!

    后续问题:使用100nF 之类的 CSS 会怎么样? 我看到列出了 VINTREF 的容差、但不列出 ISS。 我们是否有相关数据?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    根据迄今收集的数据、ISS 典型值为9uA、最小值为8.4uA、最大值为9.6uA。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yitzhak!!

    再一个:)

    是否存在 PGOOD 延迟的最小值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    在这种情况下(低到高延迟)最小值和典型值几乎相同(1ms)。

    从高到低的延迟可以小至 1.3us。

    如果您有其他疑问、请打开一个标题匹配的新帖子。

    此致、

    Yitzhak