This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:针对缓冲器驱动电流要求的输入电容规格

Guru**** 2530550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132028/ucc21710-input-capacitance-spec-for-buffer-drive-current-requirement

器件型号:UCC21710

您好!

我想弄清楚最小缓冲器驱动要求是什么(拉电流/灌电流能力)。  例如+/-16mA)来驱动 UCC21710输入。  MCU->Buffer->UCC21710。

我在 UCC 数据表中没有看到输入电容规格。

IDRIVE > Cin * dV/dt。

如果 我假设 Cin 为100pF、dV=5V、dt = 30ns、则 Idrive > 16mA。  如果 我包含 PCB 和滤波器电容、则 Idrive 将略高。

请告诉我 可以对 UCC21710的 Cin 有什么看法。

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    当您说输入引脚电容时、我相信您对 INP 和 INN 引脚感兴趣。 对吗?

    INP 和 INN 引脚具有内部下拉电阻[55K Ω]-因此这些下拉电阻会 将 Idrive 电流限制为~90uA (5V 时)。  

    UCC21710具有连接到 IN+、IN-和 RST/EN 引脚的40ns 内部抗尖峰脉冲滤波器。 任何小于40ns 的信号都可以 从输入引脚滤除。

    对于有噪声的系统、 可在外部为输入引脚添加100欧姆和100pF 的外部低通滤波器、以便滤除高频噪声。

    按下绿色按钮、让我知道它是否回答了您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、INP 和 INN 上的 UCC 输入电容。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    我们建议在输入引脚上使用100pF 和100欧姆的 RC 滤波器来旁路高频噪声。 输入电流受到内部电阻的限制、因此即使电路板上有更高的电容、也不会导致更高的驱动电流[如果您将电压限制为5V]。 但增大电容会限制输入开关频率、希望它能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转换时流入电容器的峰值电流受100欧姆串联电阻器的限制。