This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:有关 TPS54561和 TPS54561-Q1器件差异

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561, TPS54561-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132250/tps54561-tps54561-and-tps54561-q1-part-difference-regarding

器件型号:TPS54561

我需要澄清 TPS54561和 TPS54561-Q1的器件差异。

从数据表中、我可以发现以下差异、

参数 TPS54561-Q1 TPS54561
ESD 额定值 汽车 AEC-Q100
AEC Q100-002指示应按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001规范执行 HBM 应力测试。
目录
人体放电模型:(1) JEDEC 文档 JEP155规定:500V HBM 允许在标准 ESD 控制流程下安全生产。
带电器件模型:(2) JEDEC 文档 JEP157规定:250V CDM 可在标准 ESD 控制流程下安全生产。

我是否应使用 TPS54561器件来替代 TPS54561-Q1。 除上述问题之外还有其他任何差异吗、请详细说明 ESD 认证(汽车类和目录类)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q-1是符合 AEC-Q100标准的汽车级器件。 TPS54561为商用级、而 TPS54561-Q1为汽车级。  

    两个器件使用相同的 IC。

    此致、

    Jimmy