This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5010:最小/最大查询

Guru**** 1144270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132298/ref5010-min-max-inquiry

器件型号:REF5010

大家好、团队、

我的客户在新设计中使用 REF5010IDGKT。  这是一个10V 输出器件。  他们在 TINA 中完成了一些仿真并对其进行了设置、以便能够将输出从9.56V 修整为10.44V。  该电压范围是否可接受、并且会随着时间的推移使器件降级?  我在数据表中看不到不应超过的最小/最大输出。  修整器件时、是否有我不想超过的最小/最大输出? 感谢你的帮助。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

     这是一个非常大的修整范围、但不应成为问题。 在大多数情况下、修整用于拨打更严格的范围、例如从10V 标称值+/-15mV。