This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24400:最小充电电流

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ24400, BQ25172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131931/bq24400-minimum-charge-current

器件型号:BQ24400
主题中讨论的其他器件:BQ2000BQ25172

您好!

我计划使用 BQ2000或 BQ24400为6节镍氢电池组充电。 是否有使用电阻器编程的最小充电电流,或者可以将 大约20mA 或30mA 的小充电电流设置为多少? 电源将是太阳能电池板。 是否有适用于布局的特定规则?

感谢您的支持、

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们将在星期三之前再次与您进行讨论。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的提问。  对于如此低的电流、我强烈建议切换至内衬充电器。 例如、对于6节镍氢电池、BQ25172支持低至10mA 的充电电流。

    此致、

    Mike Emanuel