This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:P1和 P2初始状态

Guru**** 2811645 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132147/bq34z100evm-p1-and-p2-initial-state

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

大家好、团队、

          因为 P1和 P2是数字输出引脚。 默认设置为高电平或低电平的片上使能引脚。

            即默认情况下、引脚 P1和 P2为高电平或低电平  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、您好!

    我想知道 BQ34Z100中 VEN 引脚的电压输出是多少。 此外、VEN 引脚激活多长时间以开启分压器、读取值并关闭。 我们是否可以在自定义的时间段内保持 VEN 打开、还是会脉冲?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VEN 是开漏输出。 有关电压电平、请参阅数据表中的表6.3。

    VEN 将始终处于脉冲状态、而不是始终开启状态。 无论何时需要测量电压、监测计都会对其进行脉冲。 这在正常模式下每秒会发生一次、而在睡眠模式下则更少。 持续时间不是由 TI 确定的、因此我无法为您提供具体的价值。