This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:电路原理图检查

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129206/tps2121-schematic-check

器件型号:TPS2121

你(们)好

您能不能帮助检查 TPS2121原理图和任何调整需求  

谢谢  

e2e.ti.com/.../5102.RI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、  

    您能否确认您的两个输入电源都是5V?

    如果是、则会出现问题。  

    基本上、假设 PR1和 CP2上的电阻分压器、您将始终进行切换。  

    您将需要 PR1和 CP2上的不同分压器、以便器件在输入直流条件以外的某个点进行切换。  

    此外、一般情况下、我还建议在 ST 和 PR1之间添加迟滞电阻器、以强制器件等待切换、直到 PR1下降得更明显。

    以下 E2E 常见问题解答中对此进行了进一步讨论。  

    我还附上了我为计算下面的值而制作的 Excel 工作表(当前使用您的现有系统组件填充)。

    输出
    VIN1 DC 上的 PR1 1.6688
    在 VIN2 DC 上的 CP2   1.6688
    切换时的 IN1 5.0000
    过压  
    Vov1 5.416164384
    Vov2 5.416164384
    电流限制
    ILM 4.536551528 A

    e2e.ti.com/.../TPS2121-PR1-CP2-Calc-E2E.xlsx

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Elizabeth

    1.两个输入电源都是5V,客户首先需要 IN1,请建议如何调整 R1~R4

    2. ST 和 PR1之间的迟滞电阻器是否有任何建议的电阻值?

    3.下图所示的计算结果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Elizabeth

    任何更新,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、  

    很抱歉耽误你的时间! 我不在办公室。  

    您需要的 R1-R4值取决于您希望器件切换的电压。 我已附上已发送的 Excel 工作表的填充版本、以便在 IN1降至4V 时从 IN1切换到 IN2、但您可以使用这些值来在不同的 IN1电压值下进行切换。  

    2和3。 我们对迟滞的建议是、它实际上取决于您的系统、并 可根据需要进行配置。 该电阻值的变化是"使用迟滞切换"下列出的值。 对于我发送的示例、当 IN1下降至4V 时、IN1将切换到 IN2、使用70k Ω 的迟滞电阻器、当 IN1大约为4.42V 而不是4V 时、器件将从 IN2切换回 IN1。  

    3. 在"使用迟滞进行切换"部分中列出的前两个值是计算表中第三个值的中间值。 第一个值是选择 IN2时的 R2//Rhyst 值、因为选择 IN2时 ST 下拉、第二个值是选择 IN2后产生的 PR1值、PR1上的接地电阻变为 R2//Rhyst。  

    此致、  

    Elizabeth e2e.ti.com/.../0383.TPS2121-PR1-CP2-Calc-E2E.xlsx