This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:分离接地层

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131171/bq34z100evm-split-ground-plane

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100LM5069

大家好、团队、

         我们正在构建符合定制规格的 bq34z100 EVM。 因此、在该设计中、我们为 AGND 和 GND 实现了分离接地层

这是接地层

两个平面之间的分割距离为0.2mm 至0.4mm。

这是顶层、我们有几条布线穿过平面之间的分割点。

这里是通过分压器转换的电池电压。

此外、开尔文迹线穿过底部的分割点  

在这里、您可以看到在顶层通过网带连接连接了两个接地平面。 然后在另一条网带的帮助下,将数字接地连接至 BAT-端子。

左侧还有一个、我们实现了 LM5069热插拔作为保护功能。

1) 1)我们想知道的是、此设计是否正常?

2) 2)布局是否会出现问题。

3) 3)此外、最好使用两个分离接地或一个实心接地。

当我们将电路板送去制造时、任何建议都将非常有用  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    布局看起来不错、我没有看到任何更高频率的线路穿过接地分割、因此我认为不会有太多的 EMI 问题。

    一般而言、如果遵循其他布局指南以尽可能缩短返回路径并使用实心接地平面、则实际上并不需要分离接地。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

                因此、当承载电压的迹线穿过右分线时、电压值不会改变? 例如当迹线穿过分割线时电压或电流突然尖峰

    我对这个分割平面是新的、这就是为什么  

    此外、我们在这里不使用 P1和 P2引脚、但如果需要、我们也会保留它们以供将来使用。此外、通过 SPLIT 的热敏电阻的 REG25输入也是如此。  

    这是否像我主要关注 SDA 和 SCL 一样工作、热敏电阻 P1、P2和 HDQ 不那么重要。

    蓝色走线为底部铜绿色接地、红色为顶部铜

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    这应该还可以、我建议在任何新设计中保留相同的接地层、这样您就不需要注意迹线交叉。 只需确保接地回路尽可能短、以尽可能避免噪声。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

            因此、从 REG25引脚承载2.5V 输出的迹线将位于开尔文迹线下方、到达热敏电阻 RT1。该迹线是否会干扰开尔文连接并导致任何误差。

           您可以在上面的图片中看到蓝色轨迹。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    任何恒压电源都不应成为问题。 热敏电阻可能会导致干扰、因为它在测量期间发出脉冲。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您提供的信息、我还有其他几个问题  

    1)此处、热敏电阻放置在 IC 上方、其走线不会穿过分割线。 这种布局不会造成任何干扰、对吧?

    2)引脚2 VEN 的走线穿过分裂线会导致任何干扰?

    3)对于燃油表 IC、P1和 P2引脚默认为高电平或低电平。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    跨越分段的任何信号线、如果将低电平切换为高电平、都可能导致干扰。 当使用分压器进行电压测量时、VEN 也会从低电平切换到高电平。

    此致、

    Wyatt Keller