This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A:ULQ2003A 应用电路

Guru**** 2513665 points
Other Parts Discussed in Thread: ULQ2003A, CD74HC4067, ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127948/ulq2003a-ulq2003a-application-circuit

器件型号:ULQ2003A
主题中讨论的其他器件: CD74HC4067ULN2003A

尊敬的 TI 专家:

以下是我们的电磁阀控制电路设计、它使用 CD74HC4067和 ULQ2003A、每个电磁阀的最大灌电流小于100mA、您能帮助检查设计吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogers、  

    该原理图看起来不错。  

    您在每个基极输入上都包含了下拉电阻器、因此这些信号永远不会悬空。  

    请参阅数据表中的下图、了解给定的集电极输出导通数量可能的最大集电极电流。 除非您具有非常高的占空比、否则5通道和6通道导通时、100mA 不应成为问题。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    感谢您的回复!  此图是否意味着 ULQ2003A 不能长时间保持开启状态? 为什么占空比会影响集电极电流、是因为 IC 功率耗散? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogers、  

    很抱歉耽误你的时间! 我不在办公室。  

    是的、为了确保 ULN2003A 器件和系统的可靠性、片上功率耗散必须低于或等于最大允许功率耗散(PD (MAX))。 因此、裸片不会显著升温。 我们建议将 ULN2003A 器件的裸片结温限制在125°C 以下 器件的导通时间越长、器件的功率耗散和加热就越多。 在占空比较低的情况下、器件有时间在两次打开操作之间冷却。  

     数据表的9.2.2.3节"功率耗散和温度"中对此进行了进一步讨论

    此致、  

    Elizabeth