This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 I2C 通信无 ACK

Guru**** 2560350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132218/bq76952-bq76952-i2c-communicate-no-ack

器件型号:BQ76952

你(们)好

在采用 BQ76952的客户设计中、他们发现通信只能读取、不能写入配置。

发送命令子命令(SET_cfgupdate)时、电池状态寄存器位0始终不为1。

发送 SLEEP 和 RESET 命令时,AFE 不响应,例如,它们设置了 SET_ Cfgupdate 数据,如下图所示:

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    客户是否尝试使用产品文件夹中提供的示例代码? BQ769x2软件开发指南还包含一个显示 SET_CONFIGUPDATE 命令的波形。 他们的微控制器是否支持时钟扩展(https://www.i2c-bus.org/clock-stretching/ )?

    此致、

    Matt