This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050BRHLR 在充满电后无法恢复充电

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132021/bq51050b-bq51050brhlr-unable-to-resume-charging-after-full-charged

器件型号:BQ51050B

您好!

我们在其中一个应用中使用 BQ51050BRHLR 进行无线充电。 我们已经过测试、充电正常、但随机出现了一些问题、如下所述。

电池充满电后、无线充电会按预期切断。 但在某些随机时间、电池充满电后充电被切断、即使被测器件仍保持在充电器上、即器件未从充电垫上移除、器件电池也会继续放电。 器件充电根本不会恢复、电池会持续放电、直到完全耗尽并断电。 如果器件充电无法重新启动、如果被测器件被移除并保持在充电垫上、它将恢复充电并正常工作。 这种行为是随机的、但可重复的、并且也会在多个器件上出现。 是否有人可以建议、即使在充电垫上仍能使器件充电、但当器件从充电垫上移除并再次放置在充电垫上时、器件重新开始充电。 我们正在使用经过认证的启用 Qi 的充电器焊盘、我们已经注意到不同制造商充电焊盘品牌的这种行为。

我们面临的另一个问题是无线充电状态 pin7,它可以从充电->放电->充电->放电->充电->放电转换得非常快。 电池充满电时。 电池充电和放电切换速度非常快。 我们使用2000mAh 电池、负载电流不超过300mA。 我们在处理器中读取'WL_charging_status'引脚、并具有可切换的探测信号

此致

Narendra Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Narendra

    这种行为可能与发送器如何响应接收器发送的充电完成数据包有关。   

    当接收器为电池充电完成时、它将向发送器发送一个结束功率传输充电完成(EPT01)数据包。  接收器断电、在发送器再次通电之前不会重新启动。

    不同的发送器将以不同的方式管理充电完成后的重启。  有些将向接收器供电以对电池进行充电、充电率会有所不同。

    有些人会在再次通电之前寻找要移除的接收器。  这 似乎是您看到的内容。  

    从接收器的角度来看、在发送器通电之前、几乎不能执行任何操作。  

    我们面临的另一个问题是无线充电状态 pin7,它可以从充电->放电->充电->放电->充电->放电转换得非常快。 电池充满电时。 电池充电和放电切换速度非常快。 我们使用2000mAh 电池、负载电流不超过300mA。 我们在处理器中读取了'wL_charging_status'引脚,并具有可切换的探测信号-- Bill J --您能否发送此行为的示波器捕获以及 RECT 引脚上的电压?