您好!
我们在其中一个应用中使用 BQ51050BRHLR 进行无线充电。 我们已经过测试、充电正常、但随机出现了一些问题、如下所述。
电池充满电后、无线充电会按预期切断。 但在某些随机时间、电池充满电后充电被切断、即使被测器件仍保持在充电器上、即器件未从充电垫上移除、器件电池也会继续放电。 器件充电根本不会恢复、电池会持续放电、直到完全耗尽并断电。 如果器件充电无法重新启动、如果被测器件被移除并保持在充电垫上、它将恢复充电并正常工作。 这种行为是随机的、但可重复的、并且也会在多个器件上出现。 是否有人可以建议、即使在充电垫上仍能使器件充电、但当器件从充电垫上移除并再次放置在充电垫上时、器件重新开始充电。 我们正在使用经过认证的启用 Qi 的充电器焊盘、我们已经注意到不同制造商充电焊盘品牌的这种行为。
我们面临的另一个问题是无线充电状态 pin7,它可以从充电->放电->充电->放电->充电->放电转换得非常快。 电池充满电时。 电池充电和放电切换速度非常快。 我们使用2000mAh 电池、负载电流不超过300mA。 我们在处理器中读取'WL_charging_status'引脚、并具有可切换的探测信号
此致
Narendra Singh