This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:TPS25981原理图检查

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25981, TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132163/tps25981-tps25981-schematic-check

器件型号:TPS25981
主题中讨论的其他器件: TPS2597

您好、支持团队

我们可以将 AONR21307更改为 TPS25981、是否可行?

现代待机:SLOT2为12V

适用于服务器应用程序

如有、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    让我们在 TPS2597的另一个主题中进行讨论、因为主题是相同的。

    此致

    Kunal Goel