This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157EVM-FLY:如何修改以获得耦合器反馈

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131769/lm5157evm-fly-how-to-modify-to-coupler-feedback

器件型号:LM5157EVM-FLY
主题中讨论的其他器件:LM5155

您好、E2E、

我想将 LM5157EV-FLY 从串式电压 FB 修改为耦合器 FB。
我查看了用户指南、其中带耦合器的 FB 电路未连接到 Vout。
要更改为耦合器反馈、我是否需要按如下所示对其进行修改?

BR、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    感谢您使用 E2E 论坛、是的、您答对了、您也可以在这里看到、对于 LM5155 EVM 反激式电路、正如您提到的、Vout 必须通过耦合器连接到 FB 电路。

      

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    感谢你的答复。
    '用户指南上的原理图没有错误、FB 电路未连接到真正的 EVM 板上的 VOUT。'
    正确吗?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我不确定我是否跟在您的问题后面、用户指南中是否没有关于未连接 Vout 和 FB 电路的错误? 原理图中的答案是肯定的、正如您在 LM5157EVM FLY 中看到的、就是您描述的方法、并且可以按照我之前在 LM5155EVM 反激式原理图中建议的那样将 Vout 连接到 FB。

    BR、

    Haroon