This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:它是否支持自适应电压调节?

Guru**** 2508225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131579/tps548b22-does-it-support-adaptive-voltage-scaling

器件型号:TPS548B22

各位专家:

在该查询中寻求您的帮助:

AVS (自适应电压调节)是否可以通过 TPS548B22实现?  负载器件需要0.8V 和+/-0.2V 电压。 负载具有可用于电压稳压器反馈环路的输出?
但是、TPS548B22具有 RSP/RSN 和 VOSNS 引脚。

你的坦克。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、TPS548B22与模拟自适应电压调节兼容、在此类电压调节中、负载器件将电压或电流拉入 RSP 引脚的反馈路径以调节电压。

    VOSNS 应连接到输出电压

    应在 VOSNS 和 RSP 之间放置一个电阻器、这与 AVS 解决方案在电压调节引脚(反馈引脚)和输出电压之间放置的电阻器相同。  该电阻器将电流转换为或流出 AVS 器件、从而改变输出电压。

    注意:  

    在自动跳过模式下、TPS548B22无法灌入电流、因此 VOUT 的降低将由 VOUT 上的负载控制。

    在 FCCM 模式下、TPS548B22可以灌入大量电感器电流以降低输出电压、这可以在 VOUT 快速下降时强制电感器电流进入输入端。  如果输入电容和其他负载无法安全吸收来自输出的放电流、这可能会损坏 TPS548B22。  通常、最好限制上升压摆率或以 DCM 模式运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您提供相关信息。 跟进问题:

    在 Webench 中、建议在 RSP/RSN 引脚和负载之间插入两个10欧姆电阻器。
    在 VOSNS 上插入电阻器的建议原理图/位置是什么? (VOSNS 和负载之间或 VOSNS 和 RSP 之间)
    对于可以指定额外输出电压(Vmin 和 Vmax)的设计、建议在 Webench 中添加 AVS 选项。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ArSuzy、

    由于美国的假期、我们的美国专家将在周二之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    通常、VOSNS 将通过与 RSP 相同的电阻器连接到遥感输出、而无需额外的电阻器、 但是、如果 VOSNS 将与 RSP 分开连接、则应将其连接到电感器附近的输出端、以最大程度地减小开关节点和 VOSNS 感应之间的 IR 压降。