This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:我们无法使用固件版本 V0.32 EV2400读取 BQ78350-R1

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131993/ev2400-we-can-not-read-bq78350-r1-by-using-firmware-version-v0-32-ev2400

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1

先生,您好:

我们发现了一件奇怪的事情。

使用固件版本 V0.05 EV2400时、我们可以读取 BQ78350-R1器件。

但是、当使用固件版本 V0.32或 V0.18 EV2400时、我们无法读取 BQ78350-Q1器件。

您能帮我们提供 V0.05固件吗?

我们希望降级工具。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    这毫无意义。 在支持 BQ78350-R1的年份中、我仅使用了 v0.18或更高版本、从未出现任何问题。 我认为降级固件不是解决此问题的正确方法。 您是否曾尝试过多个电路板以验证器件是否仍然能够进行通信?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    是的、你是对的!  

    我们在此过程中尝试更多 EV2400、而在 V0.18和 V0.32上则可以。

    我们运气差、连续两次遇到了糟糕的 EV2400。

    很抱歉造成 这种误解。

    非常感谢您的大力支持。