This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546A24A:TPS546A24A 电流监控

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546A24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131970/tps546a24a-tps546a24a-current-monitoring

器件型号:TPS546A24A

您好!

我使用的是 TPS546A24A 稳压器、并通过 TI GUI 适配器监控该稳压器。 当我检查2个电源轨的输出电流11h 和18h 时、电流值为负号  

1.11h:Iout=-0.500A

2.18h:Iout=-0.180A

为什么它显示这2个电压轨的负号? 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    由于美国的假期、我们的美国专家将在周二之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546A24A 能够测量和报告负输出电流。  由于电流感应电路中的偏移、在空载时、TPS546A24A 可能会报告负电流。  

    电流被定义为从 SW 节点流过电感器并流出到输出电容器。  在负电流流动期间、电流从负载流入电感器、通常会升压回 PVIN。