请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS546A24A 您好!
我使用的是 TPS546A24A 稳压器、并通过 TI GUI 适配器监控该稳压器。 当我检查2个电源轨的输出电流11h 和18h 时、电流值为负号
1.11h:Iout=-0.500A
2.18h:Iout=-0.180A

为什么它显示这2个电压轨的负号? 请澄清。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是 TPS546A24A 稳压器、并通过 TI GUI 适配器监控该稳压器。 当我检查2个电源轨的输出电流11h 和18h 时、电流值为负号
1.11h:Iout=-0.500A
2.18h:Iout=-0.180A

为什么它显示这2个电压轨的负号? 请澄清。
TPS546A24A 能够测量和报告负输出电流。 由于电流感应电路中的偏移、在空载时、TPS546A24A 可能会报告负电流。
电流被定义为从 SW 节点流过电感器并流出到输出电容器。 在负电流流动期间、电流从负载流入电感器、通常会升压回 PVIN。