This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62086:,连接到 TPS62086输出的钽电容器爆炸

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62086
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130955/tps62086-explosion-of-the-tantalum-capacitor-connected-to-the-tps62086-output

器件型号:TPS62086

您好!

我已经使用 LTE/4G 模块进行设计多年、我使用 TPS62086进行电源设计。(用于20k 以上的板)
LTE 模块制造商建议在模块电源电路(3.3V)中使用2个并联470uF 钽电容器、我使用2 个并联470uF 电容器、通过连接 TPS62086的输出不会出现任何问题。
与之前的设计不同、这次我们使用1兆欧的电阻器将 PG 引脚连接到输出端。
在1k 4K 电路板的测试中、钽电容器在2块电路板中爆炸。 给电路板加电后、它在2-3秒内爆炸。


我的原理图如下:

这种爆炸是否可能由连接的 PG 引脚引起?
或者、您认为这种爆炸的原因可能是什么、您能不能提出其他建议?
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法打开随附的原理图和布局。

    此外、片段也不会起作用。 请分享完整的原理图和布局。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您的回答。

    很抱歉图像未打开。

    它现在将打开。

    爆炸式电容器:
    drive.google.com/.../view

    原理图:

    drive.google.com/.../view

    此外、当2片470uF 钽电容器以这种方式连接到 TPS62086的输出端时、它是否会由于浪涌电流而爆炸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maceti:

    请允许我处理您的请求、因为 Febin 本周已不在办公室。

    我将审核您的请求、并在今天晚些时候向您提供反馈。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、
    好的、谢谢。 正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maceti:

    我检查了原理图、不认为通过1M 电阻器将 PG 连接到输出会导致任何问题、因为这是根据数据表建议进行的。

    我可以认为钽电容器爆炸的一个原因是、如果对其施加反向电压。 您能否确认电容器是否以正确的极性正确组装?

    我还在互联网 https://www.edn.com/what-a-cap-astrophe/上看到了这篇文章 、其中指出这也可能是由制造缺陷引起的。  

    此外、您能否与我们分享在 IC 附近使用大电容值钽电容器的原因? 就像一个侧注、我想提一下、在数据表中的 LC 矩阵建议之外使用如此高的电容器可能会导致稳定性问题

    谢谢!

    此致

    Sneha