您好!
我已经使用 LTE/4G 模块进行设计多年、我使用 TPS62086进行电源设计。(用于20k 以上的板)
LTE 模块制造商建议在模块电源电路(3.3V)中使用2个并联470uF 钽电容器、我使用2 个并联470uF 电容器、通过连接 TPS62086的输出不会出现任何问题。
与之前的设计不同、这次我们使用1兆欧的电阻器将 PG 引脚连接到输出端。
在1k 4K 电路板的测试中、钽电容器在2块电路板中爆炸。 给电路板加电后、它在2-3秒内爆炸。
这种爆炸是否可能由连接的 PG 引脚引起?
或者、您认为这种爆炸的原因可能是什么、您能不能提出其他建议?
谢谢你