This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:查询 Vin=12V 和 Vout=12V/6A 规格

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821, TPS2597, TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132055/tps54821-inquire-vin-12v-and-vout-12v-6a-spec

器件型号:TPS54821
主题中讨论的其他器件: TPS2597TPS25981

您好、支持团队

请帮助推荐一个能够满足 Vin 最大15V、持续电流6A 的电源开关。 TPS54821可以满足规格?

我们的客户规格:

正常输入电压=12V;输出电压:12V/Iout=6A

如有、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    请查看 TPS2597和 TPS25981器件。  

    此致

    Kunal Goel