This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1400, TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131729/tps25947

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件:TVS1400TVS0500

您好!

请参阅随附的图纸  

我正在设计一个 MCU 板、该板将与子板通信以获取传感器数据。

在 MCU 板 上、我希望保护输入电压免受浪涌、EMI、将电压钳制在最大5.6V、使用电子保险丝进一步控制电压和电流。

此外、我希望子板具有相同的值。

MCU 和子板之间连接了一些数据线

从子板到 MCU 板的一个模拟电压

我选择了几个组件、我觉得这些组件可以完成任务。

在订购之前、我希望获得有关我的选择的建议或建议、并确保我选择了正确的组件。

如果有人可以分享他们的观点、请参考图片、我正在寻找答案。

 

此致

Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaun、

    我可以在这个电源管理论坛中评论电子保险丝器件。 对于其他器件、请在相应的论坛中发帖。

    TPS259472是一个不错的选择。

    2.如图所示、外部直流电源为5-6V。 但 TVS0500击穿电压介于5和6V 之间、因此 TVS 将始终处于钳位模式。 TVS 击穿电压应大于工作电压范围。 可在此处使用 TVS1400。

    如何生成3.3V 电压?  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Goel 的回复。

    是的 、更换  TVS0500是有道理 的、因为电子保险丝可接受高达23VDC 的电压。

    我将使用 最大输入电压= 6.5VDC 的 LDO ST1PS01EJR

    感谢您的支持。

    此致

    Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goel、

    你会对我的问题2提出什么建议?

    此致

    Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于问题2、我不确定我们是否需要浪涌保护。 我认为在子板中的连接器之后使用更有意义。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Goel 的回复。