This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:申请原理图审阅支持

Guru**** 2315120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126768/lm63615-q1-request-for-schematic-review-support

器件型号:LM63615-Q1

我们使用降压稳压器 LM63615创建了一个具有以下规格的电源原理图。 请查找随附的原理图以供您查看。  请仔细阅读并提供您的意见(如果有)。 该规格的首选电感器值是多少?

V_BAT+= 12V 至24V

I_IN = 500mA

V_OUT = 5V

I_OUT = 10mA 至500mA

fsw = 2100kHz

e2e.ti.com/.../5V_5F00_Buck_5F00_Supplier.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    原理图看起来很好。 对于最小电感、电感纹波比为30%、您可以使用1.4uH、因此这里的值4.7uH 是可以的。  我会确保考虑电容器的直流降额。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

         感谢您的回答。 该设计是否始终在 CCM 模式下工作。 根据我们的计算、占空比约为20%。 这将切换到 DCM 模式吗? 当它是 DCM 时、展频会发生什么情况?

    此致、

    Vishnu V P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    根据负载、器件可能会进入 DCM。  如果占空比达到上限/下限、则扩频将断开、然后频率将折返。 如果您想避免这种情况、可以启用 FPWM 模式以获得恒定频率。  

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

     展频分离时占空比的低限值是多少。 我们在数据表中找不到此信息。

    当稳压器进入 DCM 模式时、它将如何影响给定规格下的电感纹波电流百分比。?   

    此致、

    Vishnu V P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    占空比的下限是最短导通时间运行、因此占空比取决于频率、因为最小导通时间= DUTY / Fsw。  

    当稳压器进入 DCM 模式时、电感器纹波电流将增大。 请参阅图8-6与图8-9的对比。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

         很抱歉反复询问您。 这看起来有点复杂。 在我们的应用中、我们希望确保器件始终处于 CCM 模式、展频处于活动状态。 对于24V 输入电压和50mA - 200mA 负载电流以及2.1MHz 开关频率、我们如何确认  CCM 和展频始终处于活动状态?

    根据公式、计算出的占空比为20%、最小导通时间= 9.5us。 根据数据表、最短导通时间为50ns。 这是否意味着我们的应用要求不会下降到 DCM。??

    此致、

    Vishnu V P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    您可以启用 FPWM 模式来解决您的问题。 您可以通过将 MODE 绑定到 VCC 来执行此操作。

    此致、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

      感谢您的反馈。 我能否获得 FPWM 模式的效率与负载电流以及效率与输入电压之间的关系曲线。

    此致、

    Vishnu V P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    遗憾的是、我们没有任何 FPWM 模式下效率曲线的电流数据。 我可以向您提供这些数据、但需要订购 EVM、可能需要一周时间才能到达。 您还可以订购 EVM 并进行测试、如果这样做更容易的话。  

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

       是否可以从微控制器引脚控制 MODE 引脚。? 我们希望稳压器在产品的正常运行中以 FPWM 模式工作、在产品的睡眠模式期间以自动模式工作、以确保睡眠模式下的睡眠电流更小。 这是否可以通过使控制器的 MODE 引脚为高电平和低电平来实现。?

    此致、

    Vishnu V P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    是的、您可以从微控制器引脚控制 MODE 引脚。 器件上电后、可随时动态更改模式。 阈值位于数据表中、但我在下面附上了它们。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

         感谢您的回答。 对于可施加到 SYNC/MODE 引脚的最大电压、存在混淆、根据建议的工作条件、SYNC/MODE 引脚的最大电压为5V、根据上述响应中所附的图像、该电压为1.8V。 从 MCU 控制此引脚时需要考虑哪一个值。 根据我们的控制器、数字引脚为5V、因此我们需要使用分压器来控制引脚、还是可以直接连接。  

             

    此致、

    Vishnu V P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishnu,  

    如果您的 MCU 具有5V 输出、则可以直接连接。  

    SYNC/MODE 上的绝对最大电压为6V。  

    建议的最大电压为5V。  

    逻辑高电平阈值高达 1.8V、如表所示。 这意味着、当您需要将引脚上拉为高电平时、您需要为引脚提供超过1.8V 的电压、以确保逻辑高电平输入。  逻辑低电平阈值低至0.8V。 这意味着您需要将引脚拉至低于0.8V、以确保逻辑低电平输入。  

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

         感谢您的回答。 在上电期间、同步/模式引脚在控制器将该引脚置为高电平或低电平之前的状态是什么? 这是否处于不确定状态?  我们是否需要将上拉或下拉至该引脚、以避免在上电和控制器启动期间出现任何此类不确定状态。? 如果需要、建议 的上拉或下拉值是什么。?

    此致、

    Vishnu V P