This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200-Q1:EN 引脚滞后问题

Guru**** 2381230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131752/tps25200-q1-en-pin-hysteresis-question

器件型号:TPS25200-Q1

您好、TI 专家、

我是否可以知道如何根据 TPS25200-Q1的 D/S 来判断 EN 引脚的迟滞?

当器件超过1.9V 或低于0.6V 时、它将肯定地启用或禁用。

但阈值在0.6V ~ 1.9V 之间的情况如何、不了解如何将其中的0.33V  迟滞相结合 。

因此、标称/典型值为1.9V-0.33V 和0.6V + 0.33V?

期待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chia、

    330mV 迟滞意味着典型上升阈值和下降阈值之间将存在330mV 的差异。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我没有得到你的意见。

    您能更具体吗?

    例如、如果1.9V 导通阈值固定为1.9V、那么关断阈值将为1.9V - 0.33V = 1.57V?

    并确认关闭、只要它低于0.6V?

    有这样的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chia、

    是的、你是对的。

    0.33V 是迟滞的典型值、也可能会有所不同。 通常、如果器件的导通阈值为1.9V、那么要将其关断电压应小于1.9-0.33=1.57V。  

    0.6V 是所有过程、电压和温度范围内的最小下降阈值、因此低于0.6V 是意味着确认关闭。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kunal、

    让我们离线讨论。