This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:斜率补偿:为什么控制器在两个不同的占空比之间切换?

Guru**** 2521130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130107/ucc28c45-slope-compensation-why-does-controller-switches-between-two-different-duty-cycles

器件型号:UCC28C45

团队、

客户实现了以下斜率补偿(RRAMP = 10kΩ Ω)。

当输入电压增加时、存在一种控制器在两个不同占空比下工作的状态。
随附的视频显示了电压输入增加(和减少)以及生成两个占空比时的情况。
这怎么会发生?
这种影响的原因是什么?  

如果需要、我可以脱机提供原理图。

e2e.ti.com/.../ucc28c45_5F00_slope_5F00_comp_5F00_duty_5F00_cycle.mp4

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    在低 Vin 时、占空比相对较高、控制器仅对线性电流斜坡作出反应以设置占空比。  电流信息是一个干净的斜坡、没有初始导通噪声。

    在 Vin 增大时、占空比减小、控制器开始在电流信息中接近导通噪声的位置运行。  有时、控制器会对噪声做出反应、并过早终止栅极脉冲。  请参阅下面的红色框。  在其他情况下、COMP 升高、占空比增加、控制器稍后在电流信息的安静区域终止栅极脉冲。  请参阅下面的蓝色框。

    这是开关稳压器中非常常见的现象。

    我认为客户应该增加 RC 电流滤波。  确保他们具有 CCSF、如下所示。  如果是、则将其提高20%至50%。

    最后一件事。  为什么 OUT 转换为高电平、但电流不会上升100ns?  它们是否使用了非常大的栅极电阻器?  它们应测量栅极电压并最大限度地减小从 OUT 到栅极的延迟。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    首先、非常感谢您的快速反馈和有用提示。
    实际上、通过调整 CS 引脚上的滤波器、我们能够平息两个不同值之间的占空比跳跃。

    回答您的问题:

    它们是否使用了非常大的栅极电阻器?  它们应测量栅极电压并最大限度地减小从 OUT 到栅极的延迟。

    实际上、由于电源的高频噪声发射、我们目前被迫以非常高的阻抗驱动栅极。
    不过、我们将尝试使该路径具有更低的阻抗。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、好的。  我看了您发送的原理图。  它不是典型的栅极驱动配置、因此这可能会造成大部分延迟。

    Eric