This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:从运输模式唤醒后不充电

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058268/bq24296-doesn-t-charge-after-wake-up-from-shipping-mode

器件型号:BQ24296

大家好、

我使用 BQ24296M 芯片。

芯片从降压稳压器(5.2V)获取电源。

降压稳压器(和所有电路)的电源电压范围为6V 至24V。

在下一种情况下、存在无法为电池充电的问题:

仅将电池连接到电路。 电路已通电、我们 设置了 REG7[5]。 芯片进入运输模式。 现在我们将 电源连接到电路-不充电!!! 根据 REG8的状态-同样的指示。

  尽管 BQ24296M 输出良好电压至其后的电平的原因-但它不会为电池充电。

仅当降压稳压器的输入电压低于7V 时才会导致该问题(但 在本例中、BQ24296M 仍为5.2V)。

请提供帮助、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shai,

    对于充电和不充电的情况、您能否提供以下信息?

    您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?

    2.您能否提供充电器的所有寄存器读数?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一段时间以来,我们没有听到你的声音。  该线程 被视为已解析和已关闭。

    谢谢、

    宁。