This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22914:反向电流

Guru**** 2810775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058345/tps22914-reverse-current-flow

器件型号:TPS22914

大家好、

我的客户正在考虑使用 TPS22914在两个方向传导电流。

只有一侧打开/关闭。

电流的方向根据周围条件而变化。

此操作是否有任何问题?

我想知道内部体二极管的 Vf。

操作

VIN -> Vout (1.8-2.6V/0.2-2mA)

打开/关闭

Vin <- Vout (2.6V/35mA)

无开/关

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    该器件可以按照您所述的方式运行。 正向偏置电压不是我们手头上的数据;但是、我将联系设计、看看这是否是我们可以为您提供的信息。 我希望在本周结束前得到答复。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    您使用的是哪个版本的器件?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    经过进一步评估、我不建议双向使用此器件、因为未指定内部体二极管的电流与禁用器件时的电流相同。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    感谢 您的回答。

    我知道从 Vout 流出的电流不大、但流过35mA 是否会有问题?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、

    虽然这是一个小电流、并且可能不会成为问题-但由于未指定体二极管额定值并且未进行测试以确保其可靠性、因此我们无法保证运行。

    此致、

    Kalin Burnside