This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:TPS3851G50EDRBR

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058287/tps3851-tps3851g50edrbr

器件型号:TPS3851
主题中讨论的其他器件:TPS3430

在 TPS3851G50EDRBR (5V 工作 IC)中、是否可以按以下方式工作:

VDD (引脚1)-连接5V 电源。

WDO (引脚7)-通过上拉电阻连接至1.8V 电源。

复位(引脚8)-悬空

 TPS3851G50EDRBR 中的复位(引脚8)是否可以保持悬空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abinaya、您好!

    可以  在此配置下操作 TPS3851G50EDRBR。

    请记住、WDO 引脚的尺寸要求:  

    如果计划将 RESET 引脚悬空、是否可以移动到 TP3430?

    TPS3430无需 RESET 引脚即可实现看门狗计时器。

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abinaya、您好!

    我希望我之前的回答能帮助您进行设计选择。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、如果没有、您是否介意关闭此主题?

    Jake