This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:PWM 5kHz 设置

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058228/tps61165-pwm-5khz-setting

器件型号:TPS61165

您好、先生、

我使用 TPS61165作为 背光驱动器、电路图与数据表中的应用电路相同。

 我发现了以下现象。

使用50kHz 时、PWM 占空比从50%更改为1%、LED 的亮度会变暗。
使用6.5khz、将 PWM 占空比从50%更改为1%、LED 的亮度将变暗。
但是、当使用5kHz 将 PWM 占空比从50%更改为1%时、LED 的亮度不会改变。
为什么即使使用5kHz LED、亮度也不会改变?


我在数据表中找到了该说明。
‘’要获得最佳性能,请使用6.5kHz 至100kHz。的 PWM 调光频率”

如果 PWM 5kHz 设置不合适、

使用 PWM 5kHz 时设置错误、

即使 PWM 信号的占空比从50%更改为1%、亮度也不会改变

对吗?

2.设置错误的 PWM 后、它必须是固定输出。 它是全输出吗?

3、即使在数据表9.2.1.2.1的条件下、也会变成 EasyScale 模式

如果无法识别72h、它是否是固定输出? 它是全输出吗?

顺便说一下、LED 断开保护功能在这种状态下是否不起作用。
您能告诉我 LED 断开保护功能的内容和条件吗?
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank

        调光频率受内部 RC 滤波器的限制、我们的团队设计并验证了6.5kHz 至100kHz 的频率。 对于5kHz PWM 输入调光、您提到亮度不随占空比的变化而变化、您能帮助检查 COMP 引脚的 LED 电流和电压结果吗? 当占空比发生变化时、它们是否在5kHz PWM 下保持恒定? 根据我的理解、较低频率的 PWM 会引入较大的 VFB 电压纹波、这可能会导致系统运行不稳定。

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    感谢你的答复。
    对于低频 PWM、如果长时间使用 LED 亮度会降低。
    由于这只是一项测试、因此无法测量电流和电压。
    您能问我是否可能发生这种情况?

    对于低频 PWM 的操作、我想确认以下内容。

    当占空比为1.5khz 的50%脉冲持续进入时、
    在 ES 模式下、它被解释为命令。 是否可以设置 LED 亮度?

    2.本例中的亮度是多少?
    如果不将其解释为命令、我认为它是200mV 设置。 我的理解是否正确?

    3.确认该现象。 亮度通常长时间设置为最大值。
    在极少数情况下、亮度水平有时低于1%。
    当它在一个月内点亮时、它会发生三次、并且每次亮度水平都不确定。

    即使是正常的最大设置也很可能是低于1%的暗亮度设置。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,坦率

         我们没有测试数据来支持关于在低于5kHz 的低频下发生异常情况的结论。 不建议使用具有此频率的 PWM 输入。

         如果器件首先使用 PWM 输入运行、则需要重新启用器件、然后器件可以进入 ES 模式并控制亮度。

         在 这种情况下、亮度仅与编程值相关、如果未编程默认值为200mV。

    您能否在此处帮助阐明使用低频输入和目标应用运行的必要性?