您好、先生、
我使用 TPS61165作为 背光驱动器、电路图与数据表中的应用电路相同。
我发现了以下现象。
使用50kHz 时、PWM 占空比从50%更改为1%、LED 的亮度会变暗。
使用6.5khz、将 PWM 占空比从50%更改为1%、LED 的亮度将变暗。
但是、当使用5kHz 将 PWM 占空比从50%更改为1%时、LED 的亮度不会改变。
为什么即使使用5kHz LED、亮度也不会改变?
我在数据表中找到了该说明。
‘’要获得最佳性能,请使用6.5kHz 至100kHz。的 PWM 调光频率”
如果 PWM 5kHz 设置不合适、
使用 PWM 5kHz 时设置错误、
即使 PWM 信号的占空比从50%更改为1%、亮度也不会改变
对吗?
2.设置错误的 PWM 后、它必须是固定输出。 它是全输出吗?
3、即使在数据表9.2.1.2.1的条件下、也会变成 EasyScale 模式
如果无法识别72h、它是否是固定输出? 它是全输出吗?
顺便说一下、LED 断开保护功能在这种状态下是否不起作用。
您能告诉我 LED 断开保护功能的内容和条件吗?
非常感谢。