This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:电感减小问题

Guru**** 2924110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058464/lmzm23601-inductance-reducing-issue

器件型号:LMZM23601

专家您好!

我的客户面临安装电感器后电感降低的问题。
然后、我对该器件有一些问题、如下所示。

从电感器损坏的角度来看、是否有任何限制?
2.当我们在 Vout=3.3~12V 条件下使用该器件时、输入电压范围(最大36V)是否有任何限制?
3.您能告诉我所安装电感器的工作温度范围吗?(125C 或85C 或其它温度范围?)
4.该器件是否 有任何压力和弯曲方面的额定值?(我们担心在制造过程中因物理损坏而发生的任何损坏。)
5.在数据表的功能图中,没有关于 LS 和 HS FET 上寄生二极管的任何说明。 我们在 FET 上有寄生二极管。 是否正确地理解了这一点?


我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    以下是一些意见。

    1.假设遵循正确的焊接曲线、则在安装过程中不应损坏电感器。  

    最大输入工作电压为36V。  

    3.125°C

    4.不知道这种评级。 通常、在 SMD 安装中、拾取和放置力最小。  

    5、是的、有体二极管、就像任何同步开关一样。  

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Denislav、

    感谢您的快速回复。
    这对我真的很有帮助。

    我理解您的解释、但我有新问题。
    您会回答以下问题吗?

    1. 对于安装在弯曲上的电路板等的物理损坏是否有任何限制?
    2.  您是否听说过类似的问题、即器件在安装几天后会导致异常加热和输出故障、同时电感电感器的电感会降低?
    3. 数据表具有 VIN 降额曲线当我们与 Vout<=2.4V 情况一起使用时、是否有从2.4V 到3、3V 的类似图表?

    我很期待收到您的回复。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、  

    以下是一些意见。  

    与 任何其他器件一样、我们已经完成了针对该器件的正常 BLR 认证。 如果应用电路板过度弯曲、我想可能会损坏。  

    2.不是在安装几天之后。 通常、如果由于拾放或焊料外形而导致部件安装出现问题、就会立即显现出来。 您是否有显示部件运行的 VIN、VOUT 和 SW 节点(SW 可在电感器上探测)的任何波形。 将部件提交给失败的故障分析可能是合理的。

    3.2.4V 以下的 VIN 降额是由于器件的最短导通时间所致。 高输入电压至低输出电压可实现小占空比和低导通时间。 该曲线对最大输入电压施加了限制、因此不会超出最小导通时间。 对于较高的输出电压、即使在最大输入电压下、也不会达到最短导通时间。  

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denislav San、您好!

    感谢您的快速支持。
    您是否会确认我的评论如下?

    1. 您是否会为我们提供 BLR 热循环和机械电击纯化的解释材料?
    2. 在安装过程中是否有可能对电感器造成损坏?
      1. 他们已确认、当将电感器从正常单元更换为有缺陷的单元时、此问题会有所改善。
      2. 因此、我们怀疑这个问题是电感器损坏造成的。
    3. 我知道 Vin=2.4 ~ 3.3V 之间没有任何降额图表、但它仅与最短导通时间相关。

    对于测量结果、我将在收到时与您分享。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denislav San、您好!

    很抱歉、您催单、但此问题发生在客户的 MP 前阶段、导致 MP 的计划延迟。
    您会很快提供答案吗?

     
    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、  

    我正在等待团队对 BLR 规格的反馈。  

    对拖延表示歉意,希望明天再提出评论。  

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denislav San、

    感谢您分享您的情况。
    我了解并等待您的更新。


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denislav San、

    当输入电压大于28V 时、我对此器件的行为有疑问。
    数据表指出、如果输入电压大于28V、开关频率会从1000kHz 平稳下降。
    他们想知道在 Vin=28V 条件下使用该器件时是否存在任何风险。
    您会告诉我您对此案例的看法吗?

    我们的客户担心、如果 Vin 重复进入和退出此条件、器件会发生振荡。

    此外、我正在等待您对其他剩余问题的更新。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、  

    我收到了团队的反馈。  

     封装 BLR 测试遵循 JEDEC JESD22-A-104F 测试条件 G -40/125C、每周期60分钟。

    2.是的、随着输入电压高于 28V、频率将逐渐折返。 如果它们的输入瞬变约为28V 、则可能会看到 VIN 变化周围的频率波动以及输出纹波电压的一些变化。 我建议在其应用中测试输入瞬态并监控输出电压、以查看纹波或频率降低是否可用于该应用。  

    此致、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denislav San、您好!

    感谢您的支持。
    我知道 VIN=28V 是边界条件、它会导致频率变化、并且可能导致纹波和噪声。
    根据我的理解、这可能会导致噪声问题、但不存在任何稳定性风险。 是这样吗?

    在测试中、我知道它是使用 JESD22-A-104F 进行测试的。
    但是、该测试是温度周期测试。
    我们想知道是否有与振动、冲击和任何机械损坏测试类似 的额定值、如 JESD22-B111、 JESD22-B113?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramuchi-San、  

    正确、在28V 电压下运行器件不存在可靠性风险。  

    我将与团队一起检查振动/冲击问题。

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denislav San、您好!

    我想分享详细信息。
    我给你发了邮件。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。