This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A29:ψ Ψ(μ A)热性能信息

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058338/tpsm8a29-looking-for-psi-thermal-information

器件型号:TPSM8A29

尊敬的团队:

您能否与我们分享 Ψ(ψ)热性能信息? 我在器件数据表中 Rθ θ(θ)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    让我与热建模团队核实一下。 我会尽快返回给您。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    仿真结果在7°C/W 时为 eff PSI-JB

    需要注意的是、该模型反映了特定的测试用例(JEDEC PCB)和使用条件、并不保证器件能够像在客户系统中一样正常工作。  

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    谢谢、您是否有 PSI-JT 可以与我分享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    仿真没有以下信息。 但是、用户可以使用 SPRA953 中提供的公式(公式9和公式8)进行反向计算。

    此致、
    Alejandro