This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644EVM:5Vin 时 SCL\SDA VIL 最大值是多少?

Guru**** 2510875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058250/lm3644evm-what-is-scl-sda-vil-max-at-5vin

器件型号:LM3644EVM

您好!

根据规格、在2.5V<= Vin<= 4.2V 时 VIL、max 为0.4V、如下所示。

输入电压=5V 时的最大 VIL 是多少?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个逻辑引脚、请遵循最大输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank Qiu、

    当输入电压= 5.5V 时、您意味着 VIL、max 仍为0.4V?

    是这样吗?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您理解是正确的。