This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61043:串式 LED - 4个或更多

Guru**** 1449320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61043
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058531/tps61043-leds-in-string----4-or-more

器件型号:TPS61043

数据表显示此器件适用于多达4个串联 LED。  在第1页的稍后部分、它表示"TPS61043器件为必须为更高的 LED 电流或超过四个串联 LED 供电的应用提供了解决方案。"  

是否打算列出不同的器件型号、而不是简单地重复 TPS61043器件型号?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip

         不确定这里的问题。 如果您需要将更多 LED 串联、则可以将 OVP 引脚连接到 GND 以禁用 OVP 功能、然后它可以提供高达28V 的输出电压