This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2705:提供两个并联 LED 灯串

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058465/lm2705-supply-two-parallel-led-strings

器件型号:LM2705

大家好、团队、  

我的客户希望在 其显示应用中将 LM2705MF 用作背光驱动器。 他们已在另一个应用程序中使用该驱动程序:

由于我不清楚控制器的功能、我想知道我们是否可以 在以下配置中使用它:

LED 线分为2 x 3个并联的串联 LED、两个灯串上的最大电流将为40mA。 这意味着3个 LED (6个 LED)是控制环路的一部分。 这里给出的82欧姆电阻是如何计算的、或者如何得到82欧姆电阻? 该设置的电流是多少? 以及如何通过关断引脚对 PWM 进行控制? 此外、我们希望在入口使用5V 电压来操作控制器、根据数据表、这应该不是问题。 为什么在这个应用中、电压范围被限制在4.2V如果您还可以提供有关 IC 工作原理的小说明、那将会很棒。 正如我所说,我对这项申请的运作原则并不十分清楚。

谢谢你  

1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    根据 LED 电流计算出82欧姆、因为 FB 电压为1.237V (典型值)、LED 电流为1.237V/82欧姆= 15mA。 芯片将始终尝试将 FB 引脚电压调节为1.237V、因此电阻器值为1.237V/总 LED 电流。

    LED 调光可由 PWM 通过 SHDN 引脚设置、调节 PWM 占空比以更改调光。 由于芯片有几毫秒的启动时间、这个 PWM 频率不应该很高。 建议设置为几百 Hz。

    图像只是一个应用、输入电压可以是2.2V-7V。  

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。

    有关电感器的另一个问题。 当33µH 5V 时、输入电压仍然为 μ A、或者我们应该使用较低的值吗?

    有关调光的信息? 当使用 SHDN 引脚时、启动时间不再相关、没错。 那么、启动时间与下电上电周期相关?

    谢谢、此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    33uH 的电流纹波相对较小仍是可以的。

    启动时间意味着当 SHDN 引脚发生变化时、芯片需要一些时间才能正常输出、因此无法将 PWM 频率设置得非常高、以获得更好的调光性能。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。

    您能否为 PWM 的频率推荐任何典型值?

    谢谢、Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    我认为500Hz 是可以的、您可以  通过实验 测试来调整这个频率。

    此致、